This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:MATLAB中的项目开发(IICDC)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666243/tms320f28379d-development-of-project-in-matlab-iicdc

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我安装了ccsv6并尝试在MATLAB中执行我的项目

我对软件没有任何问题

但我在MATLAB中遇到了以下问题

我正在使用TI F2.8379万D启动板。 我是一名初学者。 我已在笔记本电脑中成功安装了C2000的嵌入式支持。 在我的PC上尝试执行c2807x_2837xx_adcpwmasynctest_ERT.slx示2837示例代码时,我遇到了问题。 代码已成功构建并下载到目标设备。 我可以在示波器中看到390 Hz的矩形波形。 但问题在于,向ADCINA0引脚30提供ADC输入时,波形的脉冲宽度没有变化。

ADC中断的PIE和CPU应使用哪些数字。

我正在使用5V RPS为PIN30提供不同的输入电压。 Simulink模型中的增益值为10

我观察到当RPS的电压升高超过3.5 V时,主板上的LED指示灯变亮。 这让我觉得我与主板有一些关系。

我无法在Simulink中绘制板上的数据。

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定LED的亮度-可能是电源问题。 请参阅6.2 部分: http://www.ti.com/lit/ug/sprui77a/sprui77a.pdf

    看起来插针30对于ADCINA0是正确的,在示例中指定了该插针。 这种模型似乎是在构建,编译,下载和运行-这通常是挂起的问题。

    我应该注意,此模型设计为直接下载和运行并通过O型示波器查看-因此我怀疑它运行正常,但没有在ADCINA0上接收到输入-也许您应该仔细检查您的电源,接地以及对该引脚和LP的输入。

    如果要运行包含与Simulink通信的模型(我们称为此外部模式),请查看示例: 使用串行外部模式进行参数调谐和信号记录。  您需要修改此示例,以便通过“硬件板”下拉列表在F2.8379万D上工作,因为此示例是针对F2.8335万设置的。

    HTH,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagadeshwar,

    请您解释以下句子吗?

    "我正在使用5V RPS向PIN30提供不同的输入电压。 Simulink模型中的增益值为10英寸

    这是否意味着您正在对ADC通道的输入施加5伏电压?

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用0-5 V调节电源。  

    我知道提供给ADC的电压是3.3V。

    我应该使用什么PIE和CPU编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以根据ADC电压输入来调节脉冲宽度。

    请确保设备选择为'F2.8379万D'且在时钟下,使用启动板时,内部振荡器设置为10。

    首先尝试使用ePWM块运行模型,查看所需的ePWM输出是否可用。

    然后送入ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于ADCA1,PIE 1.1 位于核心中断线路INT1上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 我可以生成PWM。

    我正在使用ADCINA1 (引脚30)作为ADC输入来控制PWM信号的占空比。

    我想同时生成另一个PWM信号,以便使用ADCINA2 (针29)来控制ADC信号,并使用ePWM1B (针39)来获取PWM信号。

    但PWM对提供给引脚29的ADC输入没有响应。

    即使我在本例中将ADC引脚更改为ADCINA0,它也不起作用。

    请帮助我生成其他PWM信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagadeshwar,

    ADCINA1控制哪个PWM信号? 是ePWM1A吗? 如果是这样,ePWM1A和ePWM1B是相同的模块。

    我希望这能回答您的问题,如果是,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢你。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    在“c2807x_2837xx_adcpwmasynctest_ERT”2837”示例中 ,从ADCINA0 (引脚30)获取用于控制占空比的ADC信号。

    我尝试通过将ADC引脚更改为ADCINA2 (引脚29)来执行相同的示例,然后PWM的占空比没有响应对给出给ADC的输入的更改。

    我想知道是否有任何专用的ADC引脚来控制PWM信号,如ePWM1的ADCINA1,如果有,请告诉我应该为ePWM2,ePWM3和ePWM4使用哪些引脚。

    如果我使用多个ADC输入来控制多个ePWM,MATLAB将显示一个错误,即应该使用不同的SOC和中断。
    如果我必须使用不同的中断号码,那么我有几个问题。

    1)我是否应该为不同的ePWM使用不同的子系统

    2)由于生成了多个中断,我是否必须在硬件中断块中进行更改,因为它会为每个中断获取矢量输入。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    1 SOC表示1个信道的转换。 如果您需要多个转换,则需要如此多的SOC。   

    ePWM和ADC通道之间没有硬接线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,如果我在“c2807x_2837xx_adcpwmasynctest_ERT”2837”示例中将ADCINA1更改为ADCINA2,为什么PWM不响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    尝试从CCS进行调试。 它应该起作用。 从MATLAB诊断查看器中,您可以在CCS中导入代码生成项目并进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用CCS打开时,即使是通过MATLAB在中成功运行的程序也不响应。
    我按照诊断查看器打开了MATLAB生成的CCS项目,该项目与MATLAB (上一个示例)一起成功运行。它包含ERT_MAIN.c文件,而且主板甚至没有对此项目作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我解释我正在粘贴的控制台中显示的错误。

    我已通过编辑c2807x_2837xx_adcpwmasynctest_ERT.slx示2837示例,使用MATLAB生成了CCS项目。

    ****配置构建项目PWM_SOFTWARE的调试****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all

    '建筑文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_ADC.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="F2837xd_adc.d""C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v190/F2837adc/common_f_37c"</s>2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_ADC.c'</s>2837 2837

    ''

    '构建文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_CodeStartBranch.ASM'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="F2837xD_CodeStartBranch.d""C:/ti/SUStartite/device_support/F2837xD/v190/fc_controlBranch_common_f2837xD/f2837xd"</s>2837 2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_CodeStartBranch.ASM'</s>2837 2837

    ''

    '建筑文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_CpuTimers.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = llarge型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prexD_dependency="F2837xD_CpuTimers.d""C:/ti/SUITE/DEVICE_SUPPORT_F2837xD/vTimers/FPUCC_control37190/f2837c_common</s>3.719万 2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_CpuTimers.c'</s>2837 2837

    ''

    '构建文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_DefaultISR.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = llarge型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prexd_dependence="F2837xD_DefaultISr.d""C:/ti/SUITE/DEVICE_SUPPORT/F2837ISR/v190/FP2837xD/常见 控制2837 控制

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_DefaultISR.c'</s>2837 2837

    ''

    '构建文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_DMA.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="F2837xD_dma.d""C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v190/F2837dma_common_f_37c"</s>2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_DMA.c'</s>2837 2837

    ''

    '构建文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_HEADers/source/F2837xD_GlobalVariableDefs.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= larate_memory_model --sility_version=28 --define=lare_model -v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prexD_dependency="F2837xD_GlobalVariableDefs.d""C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v37c/defender_f2837xD/f_headers/f2837xd/</s>2837 2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2837xD/v190/F2837xD_HEADers/source/F2837xD_GlobalVariableDefs.c'</s>2837 2837

    ''

    '建筑文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_GPIO。2837。c'2837c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="F2837xD_gPIC.d""C:/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/v190/F2837xD/proc_SOURCE_f37c"</s>2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_GPIO。2837。c'2837c'

    ''

    '构建文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_IPC_Driver_Lite.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prexd_dependence="F2837xD_IPC_Driver_Lite.d""C:/ti/controlSULite/device_support/F2837xD/v37cr_driver _f2837c_source_

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_IPC_Driver_Lite.c'</s>2837 2837

    ''

    '建筑文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_PIECTRL.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = llarge型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prexD_dependency="F2837xD_PIECTRL.d""C:/ti/SUITE/DEVICE_SUPPORT/F2837xD/v190/PIEC37_SOURCE_SOURCE.D"

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_PIECTRL.c'</s>2837 2837

    ''

    '建筑文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_PieVect.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = llarge型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prexD_dependency="F2837xD_PieVect.d""C:/ti/suite/device_support/F2837xD/v37xD/proc_common_f2837c_source.</s>2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_PieVect.c'</s>2837 2837

    ''

    '建筑文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_sysctrl.c'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc依赖性="F2837xD_sysctrl.d""C:/ti/SUITE/device_support/F2837xD/v190/f2837xd/control_common_f2837c"</s>2837 2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_sysctrl.c'</s>2837 2837

    ''

    '建筑文件:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORTA/F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_usDelay.ASM'</s>2837 2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prexD_dependency="F2837xD_usDelay.d""C:/ti/SUITE/device_support/F2837xD/v190/f2837xD/controlay_common_f2837ay_"</s>2837 2837

    '完工建筑:C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2837xD/v190/F2837xD_common/source/F2837xD_usDelay.ASM'</s>2837 2837

    ''

    '建筑文件:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/MW_c28xx_board.c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependence="mw_c28xx_board.d""E:/Jagadeshwar/Matlab/wm_software_ERT_RTW/mw_board_c28xx_c"

    '完工建筑:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/MW_c28xx_board.c'

    ''

    '建筑文件:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/MW_c28xx_CSL.c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = lag_model -v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="mw_c28xx_csl.d""E:/Jagadeshwar/Matlab/wm_software_ERT_RTW/CSL_c28xx_c"

    '完工建筑:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/MW_c28xx_CSL.c'

    ''

    '建筑文件:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/MW_c28xx_PWM.c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = lag_model -v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="mw_c28xx_wmwp.d""E:/Jagadeshwar/Matlab/wm_software_ERT_RTW/MW_c28xx_pwmwm_c"

    '完工建筑:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/MW_c28xx_PWM.c'

    ''

    '建筑文件:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/PWM_SOFTWARE.c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = lag_model -v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="PWM_software.d""E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_software_ERT_RTW/PWM_software.c"

    "C:6.4 .6/include/stdbool.h",第26行:警告:宏"false"的不兼容重新定义(在"E:\Jagadeshwar\Matllab\PWM_SOFTWARE_ERT_RTW\rtwtypes.h"的第22行声明)

    "C:6.4 .6/include/stdbool.h",第27行:警告:宏"true"的不兼容重新定义(在"E:\Jagadeshwar\Matllab\PWM_SOFTWARE_ERT_RTW\rtwtypes.h"的第26行声明)

    "E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/PWM_SOFTWARE.c",第34行(第 78):备注:使用--fp_mode=relelse为FP除法启用TMU硬件支持。

    "E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/PWM_SOFTWARE.c",第33行(第 17):备注:使用--fp_mode=lreelse为sin启用TMU硬件支持。

    '完工建筑:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/PWM_SOFTWARE.c'

    ''

    '建筑文件:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/PWM_SOFTWARE_DATA.c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= larate_memory_model --sility_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="PWM_software_data.d""E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_software_ERT_RTW/PWM_software_data.c"

    "C:6.4 .6/include/stdbool.h",第26行:警告:宏"false"的不兼容重新定义(在"E:\Jagadeshwar\Matllab\PWM_SOFTWARE_ERT_RTW\rtwtypes.h"的第22行声明)

    "C:6.4 .6/include/stdbool.h",第27行:警告:宏"true"的不兼容重新定义(在"E:\Jagadeshwar\Matllab\PWM_SOFTWARE_ERT_RTW\rtwtypes.h"的第26行声明)

    '完工建筑:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/PWM_SOFTWARE_DATA.c'

    ''

    '正在构建文件:C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c2837xDDBoard_RealTime_Support.c'</s>2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with编译--preproc_dependency="c2837xDBoard_RealTime_Support.d""C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackags/R2017a/reput_packages="c/src/reate_toolbox_support_d28xcd_support_data/cd_support_cd_support.c/

    '完成的建筑:C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c2837xDDBoard_RealTime_Support.c'</s>2837

    ''

    '构建文件:C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c2837xDSchedulerTimer0.c'</s>2837

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= larate_memory_model --silit_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="c2837xDSchedulerTimer0.d""C:/ProgramData/Schedullab/SupportPackages/R2017a/Timer28c/toolbox/d/

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c2837xDSchedulerTimer0.c",2837,第135行:警告:已设置变量"pulMsgRam",但从未使用

    '竣工:C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c2837xDSchedulerTimer0.c'</s>2837

    ''

    '建筑文件:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/ERT_MAIN.c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= large内存型号--silicon_version=28 --define = large型号-v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --preproc_dependency="ERT_main.d""E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_software_ERT_RTW/ERT_main.c"

    "C:6.4 .6/include/stdbool.h",第26行:警告:宏"false"的不兼容重新定义(在"E:\Jagadeshwar\Matllab\PWM_SOFTWARE_ERT_RTW\rtwtypes.h"的第22行声明)

    "C:6.4 .6/include/stdbool.h",第27行:警告:宏"true"的不兼容重新定义(在"E:\Jagadeshwar\Matllab\PWM_SOFTWARE_ERT_RTW\rtwtypes.h"的第26行声明)

    '完工建筑:E:/Jagadeshwar/Matlab/PWM_SOFTWARE_ERT_RTW/ERT_MAIN.c'

    ''

    '构建文件:C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/profiler_Support.c'

    '调用:C2000编译器'

    “c:\ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-C2000_VCU_support=vcu2 6.4 -mt --float_support=fpu32 --tMU_support=tmu0 --CLA_support=cla1 -vcu_support=vcu2--include_path="C:\flo_support=flo/w_/smw_lv/ip_lab_tools/trab_lav_g/trad/w_g_lab:t/f_lab文件-f_lab 6.4 :t/w_lab文件-f_lab: include_path="C:/ti/controlSUITE/DEVICE/SUPPORT/F2837xD/v190/F2837xD_common"--include_path="C2837--include_path="C:/Program Files/MATLAB/R2017a/toolbox/RTW/targets/common/Can/blocks/tlc_blocks/tlc_model=include_mode=1define multi_model=fn=model=fn=fscfid=1mode=fnf_mode=fscfid=1define multi_model=fn=fscfid=1fscn=defl=modelfn=fscfid=define mode-mode-modelfnfid=1fscfscfid=1= define modelfscfn=fscfid=1= defl=mode-modelfnfscfid=modelfscfn=fscid=1= larate_memory_model --sility_version=28 --define=lare_model -v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 --preproc_with _compile --prefiler_dependencity="profiler_Support.d""C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackags/R2017a/target/supportpackages/profiler_packages/src/protic."

    '完成的建筑:C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/profiler_Support.c'

    ''

    '正在构建目标:pwm_software.out '

    '调用:C2000连接器'

    "C:/ti/Ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-SCC2000_SCMF.6/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 6.4 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --cla_support=tmc=claint_support=cl1 -clainteg_cl1 -cluse_support=clainteg_fmw_mode=fmw_model=fid=fn=fn=f0-model_model=fn=fn=fn=fn=f0 -define fn_model_model_mode=fn=fn=fn=fn_mode=-define -mode=fn_mode=fn=fs=fs=fs=fn_model=fid=1= define -modeid=fn_model_mode=fid=1= define =__MW_TARGET_USE_HARDWARE_resources_H_--define =RT -s -v28 -lave_memory_model --silice_version=28 --define =llarge-model -v28 --float_support=fpu32 -ml -dcpu1 -z -z -stack_size=0x200 --warn_sections -warn_sft_l/rebl_l_lip=6编译器-cv/cret_lip_lip_lip_lip-f_cret_l_lip-f_l/cru_6 6.4 -cbs/compiler -cret_lip_lip_lip_lip_lip-r_lip_lip_-r_-rbs/compiler -cret_lip_-r_-rb_lip-r_-r_-r_-rb_lip_-rbs/compiler 6.4 -r_-r_-r_- ROM_model -mPWM_software.map -o "PWM_SOFTWARE.U"./F2837xD_ADC.OBJ "./F2837xD_CpuxD_Timers.WPM"./F2837MW_DefaultISR.OBJ "./F2837OBJ _DMA._DMA.42x_FI_EC2837xD_ST_FIX."./"./"./

    链接>

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第14行:错误:

    已指定开始内存范围

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第15行:错误:

    begin_flash内存范围与现有内存范围begin重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第17行:错误:

    已指定RAMM0内存范围

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第17行:错误:

    RAMM0内存范围与现有内存范围RAMM0重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第21行:错误:

    已指定RAMD0内存范围

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第21行:错误:

    RAMD0内存范围与现有内存范围RAMD0重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第26行:错误:

    RAMLS_PROG内存范围与现有内存范围RAMLS2重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第26行:错误:

    RAMLS_PROG内存范围与现有内存范围RAMLS3重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第26行:错误:

    RAMLS_PROG内存范围与现有内存范围RAMLS4重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第36行:错误:

    已指定重置存储器范围

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第36行:错误:

    重置内存范围与现有内存范围重置重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHA重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHB重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHC重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHD重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHE重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHF重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHG重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHH重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHI重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHJ重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHK重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHL重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHM重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第38行:错误:

    FLASHA_N内存范围与现有内存范围FLASHN重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第42行:错误:

    Boot_RSVD内存范围已指定

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第42行:错误:

    BOOT_RSVD内存范围与现有内存范围BOOT_RSVD重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第46行:错误:

    已指定RAMM1内存范围

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第46行:错误:

    RAMM1内存范围与现有内存范围RAMM1重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第47行:错误:

    已指定RAMD1内存范围

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第47行:错误:

    RAMD1内存范围与现有内存范围RAMD1重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS0重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS1重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS2重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS3重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS4重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS5重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS6重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS7重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS8重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS9重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第56行:错误:

    RAMGS_DATA内存范围与现有内存范围RAMGS10重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第64行:错误:

    CPU2TOCPU1RAM内存范围已指定

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第64行:错误:

    CPU2TOCPU1RAM内存范围与现有内存范围CPU2TOCPU1RAM重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第65行:错误:

    CPU1TOCPU2RAM内存范围已指定

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第65行:错误:

    CPU1TOCPU2RAM内存范围与现有内存范围CPU1TOCPU2RAM重叠

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第79行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadStart"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第80行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadSize"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第81行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadEnd"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第82行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunStart"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第83行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunSize"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第84行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunEnd"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第79行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadStart"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第80行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadSize"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第81行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadEnd"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第82行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunStart"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第83行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunSize"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第84行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunEnd"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第79行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadStart"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第80行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadSize"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第81行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsLoadEnd"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第82行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunStart"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第83行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunSize"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第84行:警告:

    要重新定义的绝对符号"_RamfuncsRunEnd"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第79行:警告:

    不能混合使用来自不同输出部分的节相对符号;

    "_RamfuncsLoadStart"位于"ramfuncs"部分,"dot operator"位于部分

    " ramfuncs"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第81行:警告:

    不能混合使用来自不同输出部分的节相对符号;

    "_RamfuncsLoadEnd"位于"ramfuncs"部分,"dot operator"位于部分

    " ramfuncs"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第82行:警告:

    不能混合使用来自不同输出部分的节相对符号;

    "_RamfuncsRunStart"位于"ramfuncs"部分,"dot operator"位于部分

    " ramfuncs"

    "C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017a/toolbox/target/supportpackages/ tic2000/src/c28377D.cmd",2.8377万,第84行:警告:

    不能混合使用来自不同输出部分的节相对符号;

    "_RamfuncsRunEnd"位于"ramfuncs"部分,"dot operator"位于部分

    " ramfuncs"

    错误:链接期间遇到错误;"PWM_SOFTWARE.OUT未构建

    >>编译失败

    Makefile:164:目标'PWM_SOFTWARE.OUT的配方失败

    gmake:***[PWM_SOFTWARE.OUT错误1

    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

    ****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过解决一些链接文件问题,我能够在CCS中执行MATLAB生成的项目。 该项目是根据上述示例生成的。

    我对示例代码所做的更改是:我已将ADCINA0更改为ADCINA2。
    我收到了在上述消息中粘贴的控制台。