请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 您好,
我想使用2.8335万生成固定宽度的上升边缘脉冲,就像单稳态多谐振荡器一样。 从ePWM输出中,我要生成上升边缘脉冲以及延迟脉冲,如下图所示。 ePWM输出是生成的脉冲。 我想生成固定持续时间的上升边缘脉冲,比如100US和修改的ePWM输出,它被原始脉冲延迟100US。 请告诉我,我是否可以提及ePWM事件触发器或ECAP或任何软件编码的问题。
谢谢!