This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8075万:TMS320

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665654/ccs-tms320f28075-tms320

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的是TMS320F2.8075万PTPT微控制器。我已经按照实验板设计了新的目标板。 我能够使用MPROG对FT2232H的EEPROM进行编程。

我可以下载微控制器中的闪光LED示例程序。 但是,当我运行程序或在s/w中设置中断点时,它不会被执行。

我无法 下载我的应用程序闪存程序。我可以在实验板中下载的同一闪存程序也会执行。

请查找随附的错误图像。

请帮助解决下载问题。

此致,

 Sagar

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    您如何为新主板上的微控制器TMS320F2.8075万电源供电?

    此致,
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sagar:

    您是否仍看到此问题?

    如果问题已解决,请继续并关闭开机自检。

    谢谢,此致,
    Nirav