This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:GPIO中断电平检测

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091738/tms320f280025c-gpio-interrupt-level-detection

部件号:TMS320F28.0025万C
在Thread:C2000WAREsysconfig中讨论的其它部件

大家好,

我已 使用C2000ware示例成功实现GPIO中断[选择了两条边线]

我的问题:

我想知道中断中的引脚的输入电平,以便读取哪种配置或寄存器?

我还想将 输入 中断信号电平路由到输出引脚,以便在中断ISR中执行此操作?

此致,

- Raj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,您可以将输入设置为像上升边缘一样中断。 然后在ISR中,您知道发生了上升边缘,但仍要读取引脚的当前状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    感谢您的回复!

    我在配置中选择了上升和下降输入电平触发中断,因此每当输入变得高低时,它都会调用ISR。

    我的问题是如何知道ISR的输入级别?

    我的第二个问题是如何将输入信号路由到其他输出引脚?

    祝您一切顺利,

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,对于读取GPIO状态,您可以使用GPIO_readPin函数。

    您是否正在使用C2000 sysconfig (GUI)配置工具来配置您的设备? 它应简化:

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj,您能帮您回答吗?

    </s>2000 109.1738万28.0025万404.4064万404.4064万

    您是否正在使用C2000 sysconfig (GUI)配置工具来配置您的设备? 它应简化:

    [/引述]