This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0021万:ePWM的最快频率

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092611/tms320f280021-fastest-frequency-the-epwm

部件号:TMS320F28.0021万

您好,

TMS320F28.0021万的ePWM期间的工作频率是多少?

提前感谢您的参与。

此致,
Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以达到SYSCLK的速度。

    您认为显示设备所有时钟的GUI工具是否对用户有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是100MHz。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,设备将以100MHz运行,默认情况下ePWM CLKDIV设置为1。

    您如何看待下面的问题?

    您2000您认为109.2611万认为带有28.0021万带有所404.6736万所示404.6736万示器件的所有时钟的GUI工具对用户是否有帮助