This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:GPIO多路复用和XBAR设置-外设初始化之前或之后?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091077/tms320f28388d-gpio-muxing-and-xbar-settings---before-or-after-peripheral-initialization

部件号:TMS320F2.8388万D
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

您好,TI技术支持:

为避免IO故障,我认为最好在初始化外围设备之前配置输入的GPIO mutxing和XBAR设置,并仅在外围设备初始化后配置GPIO作为输出。

您是否同意,TI是否为给定的外设提供了任何特定的指导?

此外,对于双核设备(如F2.8388万D),在CPU1何时应为分配给CPU2并由其初始化的外围设备生成GPIO mutxing和XBAR配置方面,是否有任何建议?

提前感谢您的参与,

心跳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2000 Xbar-settings---fore-initializations"]您109.1077万您是否2.8388万是否同意,以及TI是否为给定外设提供任何特定指导

    这始终是特定于应用程序的。 有时人们喜欢先配置PINMUX,然后再配置外设。 大多数情况下都是这样。 但有时用户需要配置外围设备,运行外围设备,然后切换pinmux。 但是,您提到的是一种非常常见的用法。

    [此外109.1077万此外,2.8388万,如果是双核器件,则要初始化外围设备,例如,当推出任何外设配置时,应该为外设/XB388?

    同样,通常会将pinmux分配给外围设备,然后分配给CPU2。 然后,CPU2配置并使用外围设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima -非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beat,

    您是否尝试过能为您生成初始化代码的C2000 sysconfig? 这有助于更快地设置设备。

    NIMA