This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8379万D:控制板卡电源监视器复位电路问题

Guru**** 2929500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092403/tmdscncd28379d-control-board-card-power-monitor-reset-circuit-issue

部件号:TMDSCNCD2.8379万D

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

电源感应芯片TPS3702CX33DDCT和TPS3702CX12DDCT设计在控制板卡上,为什么OV端口漏极开路输出连接到GPIO -168引脚? 而GPIO-168不会提供给HSEC? 如何在过压情况下有效关闭DSP?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    2.8379万 monitor-reset-circuit-issue]为什么OV端口漏电输出连接到quote-168引脚?[/]

    这样,F2837x器件就可以通过GPIO输入通知存在OV状态,并以某种方式做出响应。

    109.2403万 monitor-reset-circuit-issue]发生2.8379万发生过电压时如何有效关闭DSP?[/]

    我认为这需要在软件中以某种方式处理,或通过GPIO输入触发。 让我看看另一位专家是否可以评论通过这些方法生成重置。

    最佳,

    Kevin

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我与我的团队中的一位重置专家进行了检查,并为客户提供了以下信息。

    GPIO168可使用输入XBAR配置为外部中断(XINT)。 然后,可以将其配置为在OV条件下根据低电平输入脉冲生成中断,然后在ISR内,您可以将坏密钥写入WDCR寄存器,而WDCR寄存器又会触发重置。

    最佳,

    Kevin