请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万 在F2.8002万x数据表中,20MHz晶体频率的最大ESR为50欧姆(CL1 = CL2 = 24 pF)。 客户想要检查使用的晶体是否具有较大的ESR,哪种性能会受到影响。 他们目前的ESR规格为100欧姆。请您帮助检查此处的问题吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在F2.8002万x数据表中,20MHz晶体频率的最大ESR为50欧姆(CL1 = CL2 = 24 pF)。 客户想要检查使用的晶体是否具有较大的ESR,哪种性能会受到影响。 他们目前的ESR规格为100欧姆。请您帮助检查此处的问题吗? 谢谢你。
您好,Aki,
晶体ESR越高,晶体可能无法启动或保持振荡。 在F2.8003万x DS (http://www.ti.com/lit/SPRSP61)中,我们有一个详细的XTAL章节,您可以参考:第92页。 如果还有更多问题,请告知我们。