This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:BOOSTXL-AFE031-DF1库

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091990/tms320f280025c-boostxl-afe031-df1-library

部件号:TMS320F28.0025万C
主题中讨论的其他部件: AFE031

大家好,我想对afe031部件进行编程,但找不到TMS320F28.0025万C的库。

我找到 了f2.8004万x和 f2.8379万d的一些示例,但我没有找到f2.8002万x的示例  

您能帮我解决这个问题吗?我如何为 afe031添加必要的文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teoman:

    我们目前还没有移植到F2.8002万x的示例,但是从F2.8004万x代码开始,这项工作应该是相当小的。

    您是否对TX和RX解决方案感兴趣? 如果是RX解决方案,那么您应该需要一个重新编译的'FSK_CORR_DETTED.lib',我认为我可以提供它。

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,Kevin我将尝试

    祝你度过美好的一天