This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:在旋转电机上启动FOC

Guru**** 2575485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577859/tms320f28069m-starting-foc-on-a-spinning-motor

部件号:TMS320F2.8069万M

您好,

我正在 TMS320F2.8069万M上使用TI InstaSpin FOC软件,该软件集成在带有PMSM电机的高压板中。

在我们的应用中,电机与 高速风扇相结合。

风扇 可能由介质驱动,也可能是在电机未通电时。

我正在寻找一个提示,如何启动instaspin FOC 例程,如果电机上已经有一定的速度。

显然 ,使用重新校准例程(例如电阻或偏移值)是没有意义的,

因为这些例行程序会将测量电流应用到旋转电机。

将检测到的车速作为目标速度提供给rpm控制器是否只是一个问题?

此致

Martin Bayer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    请参阅MW17中的proj_lab10e,它支持飞行启动,可以使电机从旋转启动/重新启动,并且应符合您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanming,

    对于快速启动,当电机与我们的驾驶员以相同的旋转方向旋转时,这是很好的。

    但是,当电机最初沿相反方向旋转时,主电压将在短时间内从320增加到380。

    您能提供建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    是否有任何更新?

    请您支持或将该主题转发给能够提供帮助的同事吗?

    谢谢,此致,

    B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,电机/负载的惯性似乎非常大,参考扭矩电流不能随电机速度变化,从而导致电机在发电机模式下工作以提高电压。 因此,您需要设置一个小的加速度,并调整速度和电流PI调节器,以先将电机降至零,然后反向运行。 您必须添加外部代码以限制参考扭矩电流,以将符号设置为与电机方向相同,并切换运行方向。

    实际上,lab10e具有飞行启动功能以满足您的要求,您可以参考实验室并绕过偏移计算过程。

    顺便说一下,切换行驶方向的相反速度是多少? 电机是否在田间弱化模式下工作? 如果否,如果电机转速不是太高,您可以使用制动模式先停止电动机,然后沿正确方向运行。