This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE v 3.4 5 - F2837xD,F2837xS,F2807x v 2.10 补丁

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579091/controlsuite-v3-4-5---f2837xd-f2837xs-f2807x-v2-10-patch

主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

在最新的controlSUITE 3.4 v.5版本中,用于F2837xD,F2837xS和F2807x的器件支持软件包(2.10 v)应用了补丁。 (更新程序和完整安装程序包括此项)

此修补程序包括对以下两个文件的更改:

  • F2837xD_CAN.H/F2837xS_CAN.H/F2807x_can.h</s>2837 2807
  • F2837xD_DEVICE.H/F2837xS_DEVICE.H/F2807x_device.h</s>2837 2807

此修复程序解决了使用C28编译器16.6 v.0和更新版本构建最新示例时的构建错误/警告。 这些问题是由于使用了CAN位字段头文件中使用的编译器内部函数引起的。 此外,还使用防护宏更新了设备头文件,因此编译器内部参数仅适用于C28版本,而不适用于CLA版本。 CLA不支持内在过程。

满意的编码!

要获取所有最新的设备支持更新,请下载C2000Ware!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我确实需要 controlSUITE 3.4 v.5,但找不到包含此版本的归档站点。

    是否有人知道存档站点?

    此致,

    Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takano

    controlSUITE更新包括所有以前的版本。 运行更新程序以更新到3.4 v.5或下载v.3.4 .6,其中将包括v.3.4 .5更新。

    此致

    Chris