This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDCDCLEDKIT:TMDSDCDCLEDKIT (设计示例)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, BOOSTXL-C2KLED, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585137/tmdsdcdcledkit-tmdsdcdcledkit-design-example

部件号:TMDSDCDCLEDKIT

您好,

我在TMDSDCDCLEDKIT上工作,实际上我找不到任何设计示例解释如何设计LED的直流电源。 任何从事这项工作的人,plz都能帮助我从数字控制的角度探索不同的拓扑(Buck,Boost,Sepic)。 以及CCS!

非常感谢

M W Umar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Umar:

    我想您已经浏览了以下示例文件和文档:C:\ti\controlSUITE\development _kits\Lighting_DC_v 2.2
    对吧?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:
    感谢您的快速回复,是的,我已经完成了。 但我在这里找不到任何有意义的东西,实际上我想知道如何在该套件上实施功率级(Buck,Boost,Sepic)? 以及如何对补偿器执行开环和闭环分析?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MW,

    您拥有的套件具有多个电源转换过程:
    直流输入-> SEPIC ->多个PWM开关LED字符串

    然后,试剂盒软件控制这些阶段。  你没有真正的选择在试验降压或升压(他们不在板上)

    此时,我可能还需要让您了解TMDSRGBLEDKIT和BOOSTXL-C2KLED。  如果仅供将来的读者使用。

    ===

    您的消息似乎是建议您正在寻找如何设计电源系统来控制LED。  

    为此,我可以提供的任何答复都是有效的。  需要定义的是最终产品的规格。  例如,您需要定义输入电压,您需要定义要控制的字符串数量和长度(这将定义所需的输出电压)。  

    需要考虑的其他事项: 是否需要调光(如果不需要, 那么,数字解决方案可能不具有成本竞争力),可接受的闪烁程度(可能会影响您选择的切换频率),调光时的颜色偏移量(可能会影响是否需要PWM开关LED串,以及直接通过降压/升压/等控制串是否可接受), 以及效率(可能会影响是否需要降压拓扑或更复杂的LLC共振拓扑)。  

    所有这些都将影响您在拓扑中的选择。  这应该会让您对一些注意事项有一个大致的了解,但请记住,C2000小组并不是LED控制领域的专家,因此您可能需要对该主题进行自己的分析和研究。

    ===

    关于补偿器设计,我们在提供的示例软件中手动调整了环(没有可用的模拟模型)。  您需要开发/创建仿真模型,以便以更具方法性的方式调整循环。  此外,我们一些最新的试剂盒中使用的SFRA分析工具可能会用于帮助实现这一点。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett您好!

              感谢您的善意回应,因为您说套件仅具有SEPIC功率级。 根据我的信息,SEPIC Stage也可以执行降压或升压操作,请告诉我是否有任何可用的示例? 我是指使用控制套件和CCS通过编程来控制LED串的电流。 因为GUI只提供手动操作,而不是可编程的解决方案。

    非常感谢

    M W Umar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MW,

    我们为该套件提供的唯一软件是controlSUITE内的软件(以及我为您提供的该软件的较旧版本)。

    在此软件中,SEPIC用于生成受控输出电压。  然后使用与各种LED串串联的FET来尝试输出受控的平均电流。  由于该设备是可编程的,因此您可以尝试其他方法。


    谢谢!
    Brett