This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:外设Explorer套件的音频示例

Guru**** 2583555 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581557/tms320f28335-audio-in-example-for-peripheral-explorer-kit

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我想知道是否有人使用适当的寄存器解决了外设浏览器套件的“line in”示例。 本示例中使用的连接与外设浏览器不对应。

下面的链接中可以看到我参考的示例

www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您查看2010教学ROM,该ROM设计用于使用此工具包。  可从外设浏览器套件产品页面下载:
    http://www.ti.com/tool/TMDSPREX2.8335万

    您可以在其中找到许多有用的材料。  具体而言,您可以查看第13章及其Solution_13。  此软件可与外设浏览器上的音频编解码器配合使用。  您提到的AppNote被用作教学ROM中示例的起点。

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,

    事实上,我在教学ROM中使用这个示例 来查看寄存器配置,但在该示例中,音频信号是 由2.8335万生成的,而不是从 外部信号获取或处理的。  我想知道是否有说明如何配置所有寄存器的示例,以便从"line in (线路输入)"输入接收信号并进行处理,最终将其发送到外围设备浏览器的"phaleer out (耳机输出)"输出。

    此外,  我们真诚地感谢通过320F2.8335万处理音频的任何其他文档。

    感谢您的时间和亲切问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了教学ROM软件外,还有一个名为外设浏览器软件2.0 的下载。  该软件是独立于教学ROM开发的,涉及到一些额外的内容(即线路输入和耳机输出)。  

    有关特定寄存器的信息可能最好在AIC23数据表/文档中找到。

    请注意,该软件可能是一个很好的起点(因为一个项目中有很多事情在进行,音频接口可能会做得更好,但它可以在您实验时用作参考。

    C2000器件通常无法应用于大量音频应用,但我们偶尔也会使用(作为DSP-ish MCU)。  但是,由于这一原因,我们没有为音频应用程序开发太多特定的文档/信息。  

    controlSUITE中的DSP和数学滑块可能是另一个值得了解的适合此类应用的优点:
    \controlSUITE\libs\


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我一直在尝试找到您告诉我的名为外设资源管理器软件2.0 的下载,但我找不到它。 我找到了我已经拥有的教学ROM的内容,而是使用该名称进行搜索。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/tool/TMDSPREX2.8335万#Technical%20Documents