This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:使用IPD_HFI启动高负载

Guru**** 2351680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584587/boostxl-drv8301-high-load-startup-with-ipd_hfi

部件号:BOOSTXL-DRV8301

您好,我想从马达上的高负载开始,'力角'对我来说不起作用  

所以,我想尝试使用 IPD_HFI来查找转子的角度,并在启动前将其输入CTRL

我可以让 ipd_hfi在项目21 (FOC)中处理我的电机, 但在项目6a (运动)中需要它

项目21也在新的CTRL结构中,在 将其纳入项目6a时遇到了困难

我是一个新用户,我的问题是,这是否有助于我获得更好的起动扭矩?

还有谁能给我一些关于如何在项目6a中实现这一点的建议呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:
    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好在实验室项目21中实施SpinTAC,将运动函数从实验室6a移动到实验室21。 请注意,IPD和HFI仅支持IPM (显著PMSM),这需要足够的D轴和q轴电感显著比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming您好!

    感谢您的重播,我在项目21中实施了Spintac,每一个想法都很奏效。

    我还有一个问题,是否可以使用IPD_HFI (excMag_粗糙)来查找转子位置角度,并将其用作力角启动的起始角度?

    我提出这个问题是因为高频率注射噪声(声音)和高负载启动问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IPD也可用于HFI,HFI包括两种支持IPD和低速的状态。excMag_粗糙 难以找到精确角度,但您可以将其用于力角初始位置。