This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:与F2.8379万D的I2C通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585277/ccs-tms320f28379d-i2c-communication-with-f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:PCF8574A,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

早上好,我要尝试与C2000 (F2.8179万D)和I2C器件(PCF8574A)进行通信。

我基于controlSUIT (i2c_eeprom_cpu01)的示例,但我没有成功。
我用I2C的单核示例与EEPROM存储器进行通信,但在这个库中,它使用存储器和数据的地址。

我要通信的设备是总线扩展器,所以我只需发送数据。

有人可以共享i2c的代码示例,其中仅发送设备地址和数据?

 

此致

Martin Valencia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matrin,

    您能解释一下实际的问题吗?

    I2C_EEPROM_cpu01是我们在controlSUITE中的唯一示例。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是,我需要不间断地使用i2c通信,请您共享代码!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,我们没有任何其他示例代码。 您可能需要自己写下这些内容