This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:同步Simulink中的ePWM

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584895/tms320f28377s-synchronisation-of-epwm-in-simulink

部件号:TMS320F2.8377万S

大家好,我正在和Matlab Simulink一起研究LaunchPad LAUNCHHXL-F2.8377万S。 我正在尝试部署使用3 ePWM (ePWM7A,ePWM8A和ePWM6A)的Simulink模型。

如果我说ePWM7A和ePWM8A是同步的,这到底意味着什么?

这是否意味着两个ePWM的计数将同时启动? (这就是我的要求)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否询问与ePWM驱动程序的Simulink模型相关的同步意味着什么? 或者,与实际的C2000器件相关的同步意味着什么?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问的是ePWM驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manish,

    是的,从硬件或软件同步事件中,同步的ePWM将同时开始计数。

    默认情况下,此计数将从0开始,但您也可以在TBPHS登记簿中输入一个值以指定开始值(例如,如果您要维护多个ePWM之间的某些阶段关系)。 您还可以执行一些操作,例如控制计数器在向上/向下计数模式下启动的方向(向上或向下)(通过PHSDIR位)。