This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:在MIBSPI5_SIMO[3]端口引脚中产生200kHz频率

Guru**** 2579535 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582262/tms320f28335-200khz-frequency-generation-in-mibspi5_simo-3-port-pin

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其它部件: TMS570LS3137

您好,

我 需要在后台任务中生成200kHz频率并输出 到MIBSPI5_SIMO[3]端口引脚。

您能帮我解决如何在处理器负载最小的情况下生成输出的问题吗?处理器:TMS320F2.8335万

此致

强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    强生,

    我不是很理解您的问题。 首先,我们在F2.8335万上没有MIBSPI。 您是指McBSP吗? 此外,您的引脚名称表示法对于F2.8335万也没有意义。 您是否正在尝试以200Kbps的比特率生成串行数据输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Mark的回复。


    抱歉,处理器是TMS570LS3137,端口引脚是MIBSPI5_SIMO[3]

    我想将引脚配置为200kHz,50 % 占空比脉冲输出,不带处理器过载(我的意思是,如果处理器每2.5us (1/200kHz)为端口提供服务,则它不能执行其它任务)。 是否有方法可以从内部时钟分割或任何方法驱动端口引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    强生,

    请问您的系统中是否安装了F2.8335万? 如果不是,我可以把这一职位转到一个更合适的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    强生,

    我将关闭此帖子。 如果您有任何其他问题,请告诉我。