This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:F2.8377万S:C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:未知属性"FlashCoreSelection和quot;,闪存编程问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585034/ccs-tms320f28377s-f28377s-c28xx_cpu1-error-occurred-during-flash-operation-unknown-property-flashcoreselection-problem-programming-the-flash

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用F2877S micro。 首先我确认 JTAG DR完整性扫描测试已成功。 之后,当我尝试在闪存中对微电脑进行编程时,我收到以下错误。  

C28xx_CPU1:凝胶输出:


内存映射初始化完成


C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:未知属性"FlashCoreSelection (FlashCoreSelection)"

C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享RAM (SR)执行,因为它们用于E/P代码。 此外,CPU1将停止以确定将运行Flash插件代码的CPU的SR所有权,之后CPU1将被设置为运行其应用程序。 在对两个闪存库进行编程后,可从SR开始执行用户代码。

我在控制台窗口中看到上面的消息。  

希望有人能帮我解决这个问题。

提前非常感谢您付出的时间和努力。

此致,

Rozario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rozario,

    您选择哪种设备在CCS中创建目标配置文件?

    确保选择的是TMS320F2837xS,而不是TMS320F2837xD

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vamsi:

    TMS320F2837xS被选为目标配置。我也检查了所有的启动引脚,它们似乎具有正确的电压。


    此致,
    Rozario
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rozario,

    您是否检查过CCS中的更新并安装(如果有)?
    如果没有,请这样做,并告诉我这是否有助于解决问题。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已更新CCS并尝试与Micro通信。 仍然存在相同的问题。 使用另一个JTAG连接器,仅用于排除任何JTAG问题。 仍然出现相同的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rozario,

    1)是否可以发送设备的快照?
    2)是否可以检查设备中DC0寄存器的值? 有关 此注册的详细信息,请访问TRM (www.ti.com/.../spruhx5d.pdf)。
    3)您是否尝试过其它F2837xS设备?

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vamsi,

    非常感谢您的回复和指导。  

    问题在于微型电脑本身。 更换微解决了主板上的问题。  

    PS: 我非常抱歉,因为我一直在旅行,所以回复延迟。  

    此致,

    Rozario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rozario,

    很好地知道通过更改微解决了错误。

    请提供更多详细信息,以帮助可能参考此帖子的其他人。

    A)您是否用另一个F2.8377万S替换了现有的F2.8377万S? 如果是,我想从导致问题的设备获取一些详细信息。



    B)您是否错误地使用了F2837xD设备,直到现在为止,并将其更换为F2837xS以解决此问题?

    谢谢,此致,
    Vamsi