This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:链接器不链接闪存库

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579772/ccs-tms320f28377s-linker-does-not-link-the-flash-library

部件号:TMS320F2.8377万S
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用CCS 6.1 1和F2.8377万S微控制器。

我正在尝试将闪存库链接到我的应用程序。

我 能够编译闪存编程 CPU1的示例代码,并使项目得以构建,检查地图文件后,我可以看到它已加载到闪存中。

从映射文件:

ramfuns 0.0086万000 000008710万00871运行0.0871万运行ADDR = 0.8万

0.086万00 000002590万00259 F021_API_F2837xD_FPU32.lib0.0259万 F021_API_F2837xD_FPU32.lib:2837:FlashStateMachine.obj (.text:__Fapi_setupFlashStateMachine)

然后是更多功能。

我复制了下面从链接程序命令文件加载库的部分,并且只修改了与 链接程序命令文件匹配的段的名称。

I get link warning ../TMS320F2.8377万S_NO_APPL.cmd",第109行:warning #1.0068万-D:以下 行中没有匹配的部分

-l F021_API_F2837xD_FPU32.lib }

当我检查地图文件时,库未链接

我不清楚什么是不正确的,我无法找到有关集团指令的更多解释。 我还尝试了我在论坛上看到的其他一些方法,但 它们似乎也不起作用。  

示例应用程序和我的应用程序的区别在于 它是一个SYS BIOS应用程序

谢谢

Maury

Ramfuns

{-l F021_API_F2837xD_FPU32.lib }

}

负载= FLASHD,

运行= LS05SARAM,

load_start(_RamfuncsLoadStart)

load_size (_RamfuncsLoadSize),

load_end (_Ramfu

ncsLoadEnd),

run_start(_RamfuncsRunStart)

Run_Size (_RamfuncsRunSize),

Run_End(_RamfuncsRunEnd)

页面= 0

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maury,

    您检查过此帖子吗?: https://e2e.ti.com/support/development_tools/compiler/f/343/t/16.3382万#pi317851=1</s>31.7851万 

    如果不是,请使用时间戳检查AartAG的回复: 2012年2月9日下午4:56  

    这可能有助于您进行调试,因为上述文章还讨论了有关BIOS应用程序的类似警告。

    我注意到的一件事是,您正在F2837xS设备上使用F2837xD Flash API。  您应该使用 controlSUITE或C200Ware中的F021_API_F2837xS_FPU32.lib。  如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maury,

    您是否能够解决BIOS应用程序的警告?  

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maury,

    希望您能够解决BIOS应用程序的警告。 我要结束这条线。 如果您有任何疑问,可以开始发布新帖子。

    谢谢,此致,
    Vamsi