This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:gmake错误

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583479/ccs-tms320f28027f-gmake-error

部件号:TMS320F2.8027万F
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用C2000 piccolo启动板进行sci通信。 但在创建文件并将其链接到项目后,它会显示许多错误。

如何解决这些错误。

说明   资源   路径   位置   类型
#1965无法打开源文件"DSP2802x_I2C_defines.h"   .ccsproject   /test1   line 131,外部位置:/home/indra/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/F2802x/v128/DSP2802x_common/include/DSP2802x_Examples.h   C/C++2802 C/C++ problem2802 problem


gmake:***[DSP2802x_ADC.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_Comp.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_CpuTimers.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_DefaultIsr.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_ECAP.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_ePWM.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_GPIO.obj]错误1   测试1          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_I2C.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_OscComp.obj]错误1   测试1          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_PIECTRL.OBJ]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_PieVect.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_Sci.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_SPI.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_SWPrioritizeDefaultIsr.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_SWPrioritizeVect.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_sysctrl.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[DSP2802x_TempSensorConv.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:***[example_2802xGpioTogge.obj]错误1   test1.          C/C++问题
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。   test1.          C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Indrajit,

    似乎缺少一些包含路径。 检查以确保在项目属性中(右键单击项目名称),在'builm'->'include Options'下的#include搜索路径字段中,存在标题和常用include文件夹的路径。 这样可以解决某些源文件的错误。

    此致,

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Indrajit,

    您是否仍需要有关问题的帮助?

    -Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我已根据您的建议添加了"包含路径",它运行良好。

    非常感谢。