This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:使用绝对编码器的F2.8379万实现无刷电机控制

Guru**** 2568205 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583746/tms320f28379d-brushless-motor-control-with-f28379-using-absolute-encoder

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:DRV8301DESIGNDRIVE

大家好,  

我想使用F2.8379万通过绝对编码器(具有SSI或BISS接口)实施低压无刷电机控制。 我知道2.8379万的位置管理器模块可以使用SSI/BISS接口读取绝对编码器(我以前使用IDDK模块读取),因此我的问题是:

1)是否可以使用 F2.8379万D LaunchPad开发套件+ DRV8301 电机驱动器BoosterPack实现? 它们是否协同工作? 或者您是否有更好的建议?

链接如下: http://www.ti.com/tool/launchxl-f2.8379万d 和 http://www.ti.com/tool/boostxl-drv8301   

2)如果我使用这些主板,我是否需要外部电路来连接SSI/BISS编码器? 如果是,如果您能向我推荐一张小型商业卡,我将不胜感激。

此致,

客安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kadir:

    如果您使用BISS/SSI编码器,您仍然需要接口电路(RS485/422)和与2.8379万D设备的适当连接。
    分析系统的一个选项是使用集成了电机/编码器接口的DesignDrive IDDK套件。
    www.ti.com/.../tmdxiddk377d

    -Bharathi。