This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:F28.0049万x's闪存擦除时间

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585120/tms320f280049m-f280049x-s-flash-erase-time

部件号:TMS320F28.0049万M

尊敬的冠军:

我们是否有F28.0049万的器件闪存擦除时间规格?

对于程序时间,擦除8kB扇区时间(MAX和TYP)。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bard,

    我们目前还没有这些数据。 特征描述结束后,我们将发布。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vamsi:

    目标时间表是什么时候,以便我们可以在今年年中之前回答客户的问题?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bard,

    将检查并告知您。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad,

    我们将在一周内给您发送一个初步日期。 完成完整的特性描述后,F28.0049万x的数据表将在几个月内更新闪存擦除时间。

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bard,

    查看初步数据,我们希望客户使用F2.8075万x数据表中列出的“8KW”的闪存擦除时间。 以下是指向规范的链接:

    www.ti.com/.../specifications

    对于编程时间,他们也可以参考“8KW”规范,直到我们使用完整的特性数据填充表。

    请告诉我您还有其他问题吗。

    此致,
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bard,

    您是否获得了所需的所有数据? 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Nirav