This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT:

Guru**** 2567125 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582350/webench-tools-drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

部件号:DRV8301-69M-Kit
主题中讨论的其他部件:DRV8301

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,  
我正在尝试修改套件,以200安培(约9500 RPM)的电流运行48V BLDC电机。 这是否可行?
我计划将并联电阻降低10倍,然后增加运算放大器级的增益,但担心噪音问题或使A/D转换器饱和。

其他建议或考虑如何处理此问题?

巴西

埃斯比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不仅是ADC的噪声和饱和,而且您还必须考虑电路板的热量,电源线的电流容量,MOSFET的持续漏电流。 实际上,DRV8301-HC板不能支持MOSFET受限的高电流,特别是在长时间运行时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这些都是我要考虑的因素。 但在我们开始自己的布局之前,我想对MOSFET和分流器等关键部件进行200A的重新设计原型,但以更低的电流(如40A)运行,并确保噪音和电流感应路径的调整不会造成意外问题。 我会假设电流感应反馈增益需要以某种方式调整吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这些都是我要考虑的因素。 但在我们开始自己的布局之前,我想对MOSFET和分流器等关键部件进行200A的重新设计原型,但以更低的电流(如40A)运行,并确保噪音和电流感应路径的调整不会造成意外问题。 我会假设电流感应反馈增益需要以某种方式调整吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8301的最小增益为10,而且默认情况下,您只能用更小的并联电阻器替换分流电阻器。 实际上,该套件是一个评估板,PCB布局的路线不是最好的参考路线,您还必须注意PCB布局,以便更仔细地设计样品信号交易电路。