This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:F2.8035万 MCU控制卡

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583882/tmdssolarpexpkit-f28035-mcu-control-card

部件号:TMDSOLARPEXPKIT

我有TMDSOLARPEXPKIT,但它不起作用。  我能说的最好的是开关设置正确。  打开20V时,连接器上有20V电压,但光伏仿真器只有5.5V电压。  此测试在CCS不运行的情况下进行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细观察该问题似乎意味着控制器保养已通电,但未运行代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    再次尝试刷新代码。 以下是代码位置:
    C:\ti\controlSUIT\development _kits\SolarExplorer_Solvv 1.1

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了代码。 您认为两个控制器的代码都需要重新加载吗? 是否有办法检查我是否有正确的代码,它是否可以正常运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger Bell 说:
    是否有办法检查我是否有正确的代码,它是否可以正常运行?[/QUOT]

    只需检查controlSUITE中的硬件版本和相应文件夹,如我上一篇文章中所链接。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    请遵循UG,

    如果您只想运行演示,则需要遵循

    C:\ti\controlSUIT\development _kits\Solarexplorer_vc\~1.1

    否则,您可以按照

    C:\ti\controlSUIT\development _kits\Solarexplorer_vs\~1.1

    用于整个项目

    PV仿真程序应该已经编程,您不需要将代码下载到其中。

    上述QSG将使用正确的代码对DI100插槽上的控制卡进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manish,

    PC和套件未连接。 我有CCS 6.0 Tm1和1.0。  我是CCS的新用户,几乎没有经验。  我已让其他套件上的LED闪烁,例如F2837xD Workshop。  我将同一个Workshop用作如何为SolarExplorer设置目标配置的示例。  您能否为我提供一些帮助,帮助我了解如何让PC和Kit讲话?

    CCS能够连接到用于控制太阳能仿真器的F2.8027万。  我只连接到控制器,不更改任何代码。 我不知道如何解决与控制器卡的连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般罪犯

    1.未填充[main]-J4和[M7]-J4 (请参阅第3节C:\ti\controlSUITE\development _kits\SolarExplorer_vx\SolarExplorer_PVADC_F2803x\~1.1)
    2.其中一个控制卡设置不正确
    <与上面的参考文档相同>
    在controlCARD上执行以下开关设置:
    答 控制卡SW1处于关闭位置
    B. 控制卡SW2,位置1 =打开,位置2 =打开

    图13.

    3.不要将USB连接到主板上的F2.8027万,因为两者都将被枚举为仿真器,然后CCS将被混淆。

    按照上述UG中的步骤进行操作,并准确指出UG中概述的哪些步骤不起作用。

    (很抱歉反复向UG指出问题,但要确定问题,我需要了解所遵循的步骤,以得出结论认为问题不起作用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的时间和患者处理此问题。 我将尽一切努力使用文档和其他在线资源来解决此问题。

    我的背部有点小。 我是数字电源的新用户,但拥有大约30年的开关电源设计经验。 我的大部分经验都是在航空航天领域。 我上了一堂Biricha在休斯顿的课。 当系统的数字设计无法正常工作时,我发现很难知道如何解决问题,即PC无法与控制器通信。

    我将验证交换机是否设置为out lined。 我已检查开关设置,将再次检查它们。 如果开关设置不正确,系统是否需要断电才能识别新设置?

    我正在使用的文档来自v 1.0。 我正在下载7.0。 因为我的网络连接速度很慢,我需要一整天的时间。 我检查了跳线和开关。 所有设置均如您所述。 当我使用连接到[M7] JP1的CCSv6并使用“目标配置集”按钮测试通信时,测试失败。 当我将电脑连接到主板上的F2.8027万的USB上时,测试通过。 F2.8027万连接在任何其它测试中均不使用。

    截至今天的步骤概要
    1.已通电系统未连接到PC。 将电子负载连接到太阳能模拟器[Main] BS1-2。 输出电压低,空载时约为5.5V。 空载时,此电压应接近27V。 太阳能模拟器对光传感器无响应。 光照传感器的输出随光照强度的变化而变化。

    2.控制器卡中的代码似乎未运行或不正确。 因此,我开始了将代码重新加载到控制器的过程。 当时我发现PC无法与控制器卡通信。 我要感谢有一些开关不正确。 我已检查了设置,它们似乎已根据需要进行设置。 发送设置的照片对我是否有帮助?

    3.打开直流电控室保持电源开关约3秒后,继电器使能变为高电压。 这是否意味着控制器卡中的代码正在运行? 这对PC通信意味着什么?

    下一步是让CCS使用[M7] JP1与系统通信吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PC现在正在与Solar Explorer套件通信。 我必须为[Mail] J4添加跳线。 我确实将CCSv7加载到我的PC。 Solar Explorer套件的代码是否应包含在负载中? 我找到的项目未完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    我很高兴您能够至少将代码加载到控制卡中。

    评估设计的方法有两种,一种是QSG模式,GUI将为您将代码加载到控制器中。

    但是,由于您在正常运行系统时遇到问题,我建议您按照UG中的步骤操作(C:\ti\controlSUITE\development _kits\SolarExplorer_Solvo\SolarExplorer_PVADC_F2803x\ 1.1~Docs)

    其中,您将拥有有助于快速解决问题的逐步构建功能。

    这需要您将代码加载到控制卡中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望获得一些帮助。 PV模拟机能否在不连接CCS的情况下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我现在有一个重大问题。 3.3V出现故障。 电压为4V+。 我将解决此电压问题。 此外,20V开关未能关闭。 这种故障意味着存在硬件问题,套件或我如何使用它的问题。

    在哪里可以获得SolarExplorer_v 1.1 ? 我有SolarExplorer_v 1.0。 我确实加载了CCSv7,但没有获得SolarExplorer_v 1.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我必须更换20V开关,因为它短路。 我找到了上面提到的文档。 由于下星期我无法全时处理这一问题,因此还需要两个星期才能做很多工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manish,

    我对套件的PVEMU部分进行了测试。  PVEMU产生电压,电压随负载而降低。  这是预期的。  问题是电压非常低,约为5.6V。  当我将反馈电压降低约一半时,输出电压增加约两倍。  如果这是一个亵渎设计,我会看看参考电压,它会很低。  如何查看 用于控制PVEMU的F2.8027万上的参考电压?  是否可以在不将代码重新加载到F2.8027万的情况下查看代码?

    "有人回复此帖子时通知我"复选框已选中,但我没有收到电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manish,
    我计划一次检查一个套件中的每个部分。 我从测试PVEMU开始。 输出电压较低,约为5.5V。 当外部负载连接到输出电压时,电压会随着负载的增加而降低。 电压下降意味着控制器的工作方式与PV面板的预期相似。 在无负载时,预期PVEMU为Vmax。 反馈分流器为100K,11K,3V为参考电压,输出应约为27.3V。 我把11k减少了大约一半,产出增加了大约两倍。 因此,电路正在跟踪来自控制器的参考。 这在无负载或负载情况下是正确的,使用的最大负载为2A。

    控制器使用查找表来设置引用。 负载电流将参考设置为给定的正确电压。 要获得高于20V的电压,转换器将在升压模式下运行。 我不确定控制器如何从降压转变为升压。 在我看来,开始发现问题的地方是查看参考电压并将此值与表进行比较。

    以下内容来自查找表:
    .sect "pv_table_sect"
    ; U Val (Q9); 索引 I值 u值
    _PV_Table1 .word 1.4336万;0 0. 0万 28.0万
    Word 1.4326万;1. 0. 0.5859万 27.98.0923万

    我不确定1.4336万是什么? 对于该最大电压,参考电压为3.0V,对于12位AD,值为4096。 我缺少什么?

    要检查控制器用作参考的值,我必须使用CCS代码加载F2.8027万。 是否可以检查闪存中运行的代码中的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VP EMU未按预期运行。 空载时的输出电压应约为27V而不是5.6V。 我想检查控制器使用的参考电压。 在不将代码重新加载到F2.8027万的情况下,是否可以做到这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新加载了用于太阳能EMU的F2.8027万。 它的功能与加载代码之前的功能相同。 用于确定输出电压的表似乎不是由代码运行的。 如何检查表格是否按要求使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    我认为此线程需要重置,即由于您所描述的所有更改,我不确定我们调试的位置。

    确保从H1插座上卸下控制卡,并且没有任何设备连接到主板。

    1. PV EMU:硬件设置

    打开[M6]-SW2
    保持[M6]-J1已填充
    保持[M6]-SW1处于关闭位置(注意板上标记了打开位置,因此关闭位置正好相反)
    现在通过为M6 -JP1 DC插孔供电来为板供电,

    使用万用表检查[M4]-Vin是否未通电,即没有电压。

    2.现在将跳线连接到[M5]-J1上,并将USB迷你电缆连接到[M5]部分,

    现在转到下面的代码行并对其进行修改,即注释掉LuminanceRatio行并将其修复为0.5

    // LuminanceRatio = GUI_LightCommandValue>>>4;//从IQ13转换为IQ9

    LuminanceRatio=_IQ9 (0.5);

    现在编译代码并将其加载到F2.8027万 (即面板仿真器)中。

    3.如果可以在BS1和BS2之间连接100欧姆负载,请确保输出[BS1]和[BS2]处未连接任何设备

    4.编译并运行代码后,请打开[M6]-SW1

    5.查看[BS1]电源接地时的面板电压,

    关闭[M6]-SW1并终止调试会话,更新0.4 的亮度比并重新加载代码,

    代码运行后,打开[M6]-SW1并查看新的面板电压是多少,自您更新亮度值后,电压应该已发生变化。

    请复制上述步骤并报告不起作用的地方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我完成了第4步并获得了预期结果。 在停止5时,面板电压为0100欧姆或无负载。 VIN_SW为19.69V。 D2正在闪烁,如果使用暂停按钮停止代码,则将停止闪烁。

    我没有收到关于我发布的电子邮件通知。 如何改变这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现代码更改错误。 无负载时电压为14.0V,100欧姆负载时电压为13.9V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在亮度等于0.4 时,面板电压在100欧姆时为11.08V,空载时为11.23V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    光源正在更改Luminance_Average的值。 是否有代码更改了LIGHT更改的查找表中的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴至少你能得到一些结果..

    鉴于此电子邮件线程太长,我建议您将新问题发布为特定于您的新问题的单独线程,我很难在多个页面上跟踪此问题。