This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:SDFM时钟极性

Guru**** 2569295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582518/tms320f28377d-sdfm-clock-polarity

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,Champs:

客户遇到的问题是,他使用的是sigma delta调制器,与我们在F2.8377万的TRM中显示的对齐相比,该调制器具有反向时钟信号(图13-5. 操作图)。

他基本上想对时钟下缘的数据信号进行采样。 是否可以将SDFM配置为以这种方式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用的是哪个调制器? 我们没有一种模式可以在下降边缘上进行频闪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决?