This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:DRV3245问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584974/ccs-drv3245-issues

工具/软件:Code Composer Studio

我们有DRV3245EVM板,但无法使其运行。 是否需要TI提供的特殊微型USB电缆,或者我是否可以使用标准微型USB电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    很抱歉耽误你的时间。 您的帖子路由不正确。 我们将就此EVM与专家联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我想确认一下,您正在与Chris合作处理此问题,并且已经能够让主板运行。 否则,请告知我们此问题是否尚未解决。

    此致,
    将托斯