This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:"+5V"引脚和"+3.3V"引脚

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581936/launchxl-f28379d-the-5v-pins-and-3-3v-pins

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D

一个问题:

从“TMS320F2.8379万D LaunchPad快速入门指南”中,我们可以看到“+5V”引脚和“+3.3V”引脚。

我们想问这是否意味着这一点

  •  如果LaunchPad在没有通过USB连接到计算机的情况下工作,则可通过这些PIN为其供电

  •   如果 LaunchPad 通过USB连接至计算机,LaunchPad可为其它设备提供“+5V”及“+3.3V”功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junfei,

    它取决于主板上各种跳线的配置。 有关此信息,请查看示意图。 主板有几种不同的供电方式。

    您的问题的简短答案是"是"。 LaunchPad可通过这些针脚供电,无需通过USB连接。 此外,如果使用USB将启动板连接至电脑,则启动板亦可为其他设备提供+5V及+3.3V的电压。 您将受到USB可以提供的电流的限制。

    如果为设备端供电,并且USB电缆已插入,请确保断开JP1,JP2和JP3,否则USB的5V和设备端的5V之间将存在冲突。

    我将努力更新用户指南以描述不同的功率范围,以便更清楚地说明这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junfei,

    我的帖子是否满足了您的问题? 如果您有任何后续问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    非常感谢您的回复!

    根据您的回答,我们决定在PCB上安装5 V电源,以便为启动板提供5 V电源。我们将通过PC上的CCS监控MCU中的寄存器, 因此,MCU将同时连接到PC和5 V电源。 然后,我们将按照您的意见进行操作,以确保在测试期间断开JP1,JP2和JP3的连接。

    PCB和编程可能会在夏天完成,在我们测试之后,我将在此处添加我的反馈。

    再次感谢!

    此致,

    邓俊飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了 我期待看到您的更新! 如果您遇到任何其他问题。 不要犹豫,立即创建新帖子!