This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPS车间EVM的电压模式控制

Guru**** 2338860 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578268/voltage-mode-control-of-dps-workshop-evm

主题中讨论的其他部件:controlSUITESFRA

您好,

我正在使用2.8035万进行降压转换器电压模式控制。

为此,我参考了以下示例C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\examples\DPSWrkShpKit_SFRA_F2.8035万

1.我已经浏览了SFRALib文档。 但在源代码中,我无法理解以下SFRA lib函数。

SFRA_IQ_Inject (Duty_PU_DC);

CNTL_3P3Z_IQ_ASM();

sfra_ica_collect();

DLOG_1CH_IQ);

DLOG_1CH_IQ);

您能详细说明所有功能吗?

2.如何执行此示例(CCS监视窗口中变量设置的过程)。

3.还为同一电路板提供BOM (C2000 DPS Workshop EVM)

 以及如何计算Vout1SetSlewed,Vout1SlewRate值。

谢谢,此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅  

    www.youtube.com/watch

    二.  

    3.您可以从此处下载EVM的硬件文件,它们是该板的原始软件的一部分,

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_DPSWorkshop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    SFRA lib是控制输出的非常好的函数。

    现在我想对升压转换器应用程序使用相同的代码。那么,您能否 告诉我此代码中需要哪些更改...或者如何计算升压转换器的占空比。


    我正在等待您的回复。

    再次感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer,

    从SFRA的角度来看,没有区别,

    您的工厂模型将发生变化,您需要相应地调整补偿。

    如果您对我们发布的产品有任何疑问,请指明具体问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。这意味着升压转换器的极零系数计算与降压转换器不同。