This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:从主控制器检测I2C字节中的位太少?

Guru**** 2583025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581388/tms320f28027-detect-too-few-bits-in-i2c-byte-from-master

部件号:TMS320F2.8027万

大家好,

F2.8027万器件用作I2C从属设备时,是否可以检测总线主控(发送或读取)在一个字节中是否位过少? (即,字节期间的读取或写入被启动或停止条件_中断)

谢谢,T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toby,

    能否澄清您的问题? 在通信进行过程中,启动或停止条件如何发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh,您好!

    我正在使用PMBus标准,该标准指定设备在向其发送两个或两个位的情况下应报告错误。

    如果主设备不正确地设置时钟或数据行,导致数据行在时钟线不足时更改级别,则在通信正在进行时,可能会出现启动或停止条件。

    这是在我设计从属设备(而不是主机主设备)的上下文中,因此无法确保主设备不会以这种方式改变通信。

    谢谢,T