This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:FTDI驱动程序问题- XDS100v2

Guru**** 2674775 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSDOCK28M36

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584350/f28m36p63c2-ftdi-driver-issues---xds100v2

部件号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSDOCK28M36

您好,

我正在使用CCS 版本:XDS100v2 2.0.0015万 调试探测器,并尝试通过6.1 连接到目标。 我收到有关FTDI驱动程序的错误。

我看到运行serialxds.exe为我提供了正确的VID/PID:

VID/PID       类型             序列号        说明
0403/a6d0      XDS100v1/v2     XDS100v2     德州仪器(TI) X1000 DS100版本2.0

设备管理器还会显示XDS调试通道已正确安装:

测试连接也可以正常工作,但仍无法连接到目标。 我收到以下错误消息:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的FTDI驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是一个或多个:未插入XDS100,XDS100序列号无效,XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。 使用'common/uscif'文件夹中的xds100serial命令行实用程序验证XDS100是否可以找到。 (仿真软件包6.0 .579.0)

我在这里呆了几天。 有人能帮我吗。 我也尝试安装和更新最新的FTDI驱动程序。 但没有运气。

谢谢!

Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sanjana,

    您是否尝试在另一台PC上使用相同的调试器? 此外,在成功“测试连接”后,调试器是否出现故障或存在驱动程序问题也是可疑的。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjana,

    您使用的是什么硬件?

    如果您使用的是TMDSDOCK28M36或TMDSNCD28M36,请查看此controlCARD信息表。  它位于controlSUITE中的以下路径:
    \controlSUITE\development _kits\~controlCARDs\TMDSNCD28M36_v1_3\R1_1\

    请特别注意'Using the controlCARD'一节。  请注意,如果controlCARD已充分通电(假设要通过CCS进行调试),则D3和A:D2都应亮起。

    希望这能有所帮助。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    您能否想到可能导致此问题的任何其他已知问题?

    谢谢!

    Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我仍然有同样的问题,也没有解决办法。 FTDI驱动程序是最新的,目标配置看起来也很好。 有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,我在“deviceSupport”文件夹中运行了测试代码DUAL CORE Blinky,这似乎工作正常,没有任何问题。 那么,这是否真的是FTDI问题? 出现错误的当前项目是一个引导加载程序程序,其双核闪盘作为应用程序。

    重新安装是否有帮助? 在哪里可以找到要安装的最新驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="Sanjana Rakhmecha]此外,我在"deviceSupport"文件夹中运行了测试代码DUAL CORE Blinky,这似乎没有问题,工作正常。 那么,这是否真的是FTDI问题? [/引述]

    不是! 此时,您当前的项目似乎出现了问题。

    Sanjana Rakhmecha 说:
    当前出现错误的项目是一个启动加载程序,将双核闪盘作为一个应用程序。

    如果我是对的,这不是一个示例项目,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您说得对。 它不是一个示例项目。 是否有示例bootloader项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjana Rakhecha 说:
    是否有示例bootloader项目?[/QUOT]

    不,我不这么认为。