This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装SPIN-FOC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580783/instaspin-foc

主题中讨论的其他部件:CCStudioTMDSHVMTRINSPIN

您好,

我在使用GUI时遇到以下问题:

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\AppConfig.CCXML
连接目标:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException:包装com.ti.CCStudio.scripting.environment.ScriptingException:连接到目标时出错:在行号为14Restart Completed的<Unknown source>中发生仿真故障(<Unknown source>#14)。

我已经检查了USB端口,它被配置为 “TI XDS100通道A”和“TI XDS100通道B”,除了板和控制卡的LD1已打开,所以我猜这不是电源问题。

是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您可以先使用CCS验证JTAG连接。
    2.请参阅GUI QSG以安装webapp和GUI编写器,并在controlCARD和EVM套件上设置正确的开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamming:

    我已使用CCS验证JTAG连接。  结果是:

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\Admin\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库的构建日期为'2016年4月8日'。
    库的构建时间是'02:44:08'。
    库软件包版本为6.0 .222.0。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
    控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

    扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
    控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
    从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
    该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

    ——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

    没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

    ——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

    没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

    ——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR指令路径长度测试失败。
    JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。

    JTAG DR旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。

    ——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF执行测试。
    扫描测试:1,跳过:0,失败:0
    使用0x0万执行测试。
    测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
    测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    实用程序现在只报告失败测试的计数。
    扫描测试:2,跳过:0,失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3,跳过:0,失败:2
    使用0x01FC1F1D执行测试。
    扫描测试:4,跳过:0,失败:3
    使用0x5533CCAA执行测试。
    扫描测试:5,跳过:0,失败:4
    使用0xAACC3355执行测试。
    扫描测试:6,跳过:0,失败:5
    某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

    JTAG IR完整性扫描测试失败。

    ——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF执行测试。
    扫描测试:1,跳过:0,失败:0
    使用0x0万执行测试。
    测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
    测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    实用程序现在只报告失败测试的计数。
    扫描测试:2,跳过:0,失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3,跳过:0,失败:2
    使用0x01FC1F1D执行测试。
    扫描测试:4,跳过:0,失败:3
    使用0x5533CCAA执行测试。
    扫描测试:5,跳过:0,失败:4
    使用0xAACC3355执行测试。
    扫描测试:6,跳过:0,失败:5
    某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

    JTAG DR完整性扫描测试失败。

    [结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我使用了与QSG中相同的hadware配置。 15V至JP1,交流电源和香蕉,从BS1至BS5。 此外,所有开关都处于正确位置。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的JTAG在正确连接时似乎存在一些问题,请检查JTAG设置配置或控制板电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    我还不能解决这个问题。 我已经修改了HD连接,并且它是正确的,然后我重新安装了所有软件,但在此过程 中我有疑问。 我正在使用Windows 10,它是否与此操作系统兼容? 我在安装过程中断开了防火墙和防病毒连接,使用设备时是否也会产生问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS,GUI和仿真器驱动程序可与Win10一起使用,请检查以下项目
    1.您使用的是什么EVM板? 主板上的电源和开关是否正确?
    2.使用具有CCS的实验室项目检查JTAG连接。 如果不起作用,请尝试更改controlCARD以再次执行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将此主板TMDSHVMTRINSPIN与 C2000 InstaSPIN TMS320F2.8069万M MCU配合使用

    我已再次使用CCS探测JTAG连接。 现在,错误为SC_ERR_FTDI_FAIL,代码为-150。 Wiki中没有明确的解决方案来解决此问题。 是由我的PC的USB端口引起的? 我可以测试什么?

    谢谢