This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8234万:TMS320F2.8234万的启动问题

Guru**** 2930690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584748/rtos-tms320f28234-bootup-issue-with-tms320f28234

部件号:TMS320F2.8234万
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万SysBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我们为具有SYS/BIOS的TMS320F2.8335万开发了代码。 一切都很好 现在,我们将代码迁移到TMS320F2.8234万。 我们发现加载代码后,代码无法启动(启动)。 使用TMS320F2.8234万时,在启动过程中是否遗漏了任何内容?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此移至TI RTOS论坛。

    这两种器件上的启动ROM都兼容,您是否查看了器件数据表以了解这两个MCU之间闪存大小和浮点单元可用性的差异?


    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我们确实注意到两个DSP之间的大小差异和浮点单元差异。 所有相关零件均根据此类差异进行了修改。 现在代码可以运行2-3秒,然后停止...有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yue:

    您使用的是哪个版本的SysBIOS?

    德里克