This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS/TMS320F2.8335万:

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583996/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我无法使用XDS100V3 JTAG仿真器对C2000系列TMS320F2.8335万控制器进行编程。程序转储期间返回以下错误。

连接到目标时出错:
(错误-1155 @ 0x0)
设备可能在低功耗模式下运行。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。
(仿真软件包6.0 .83.1)


请为上述错误提供技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我建议从这里开始调试这些问题: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SK,

    此错误通常在设备出现电源问题时显示。 检查耗材/偏置部分。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam Iyer,

    我已检查GPIO和内核电压,并且在范围内。

    此致
    赛柯兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是定制板吗? 如果是,您能否检查XRS针脚状态? 您是否有其他JTAG?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是一个定制板,但是IC封装是BGA,因此无法在该引脚处进行检查。
    我尝试过XD510和XDS100 V3仿真器,但显示的错误与此相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您以前是否对此IC进行过编程,还是第一次进行编程? 如果您之前已经编程过相同的程序...您是否能够检查某些与代码类似的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前没有对它进行编程,新PCB出现了此错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI,很难调试BGA封装。 我建议使用外部直流电源(绕过板载LDO /偏置部分)并检查MCU及其外设的电流消耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障板的电流消耗为30 mA,但在闪存中编程之前所有其他工作板的电流消耗为40 mA。 10 mA变化是否导致MCU处于低功耗模式? 如何使MCU脱离此模式?
    以前我也遇到过类似的问题,只能通过更换IC来解决。 这次我不想更换,因为我需要知道此问题的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前我也遇到过类似的问题,只有更换IC才能解决。 这次我不想更换,因为我需要知道此问题的原因。[/QUOT]

    确实如此... 我担心也是这样。 我觉得问题是BGA封装的安装不正确。 以下是否可能出现短路? 我想问的是,焊接过程的控制程度如何?

    此致,

    Gautam