This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:此处理器所需的编译器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582153/ccs-f28m35h52c-compilers-needed-for-this-processor

部件号:F28M35H52C
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试通过在controlSUITE中加载并遵循示例程序并在TMS320F28M35xx Concerto controlCARD上运行这些程序来使用此处理器。  每当我尝试将一个controlSUITE项目示例导入到CCS中时,它都会失败,并显示错误详细信息,说明我需要15.2 编译器。  我研究了向CCS添加编译器的问题,但是当我单击“帮助”下的CCS应用程序中心时,我得到了一个“Ooops”,我们无法联系CCS应用程序中心服务器-也许它现在就关闭了?

无论如何,我显然需要一个M3和C28子处理器的编译器。  这些是否可以从TI免费获得,或者我是否需要让我的客户为我购买许可证?  如何查看CCS中安装的编译器?

谢谢!

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    要检查CCS中安装的当前编译器,请导航至:“Help”(帮助)->“Installation Details”(安装详细信息)。 在“Installed Software”(已安装软件)选项卡下,应列出CCS中当前安装的所有功能和工具。 您应该会看到ARM编译器工具的当前版本。

    如果版本低于v 15.2 ,请继续选择该功能,然后单击窗口底部的“更新”。

    如果未显示,则可以导航至:“Help”(帮助)->“Check for Updates”(检查更新)。 这将填充可供安装的最新工具和功能。 最新的ARM编译器应在此处列出。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino,

    感谢您的帮助。  在Help (帮助)> Installation Details (安装详细信息)下,我在版本5.2 上看到ARM编译器工具。9当我突出显示该行并单击[Update](更新)时,我收到一个弹出信息,提示'No updates were found (未找到更新)'。

    当我导航到"帮助">"检查更新"时,我在"可用更新"下看到一个红色的X,表示"无法完成该操作。 查看详细信息并弹出一条消息,提示出现问题,'正在寻找替代解决方案...'遇到了问题。  未找到补救措施。  提供了一个可用的更新,MSP430仿真器和器件支持文件。

    我认为这可能是CCS的权限问题,因此我尝试以管理员身份运行CCS,但结果完全相同。  这是一台Windows 10 Pro 64位电脑,具有150 Mbps互联网连接。

    CCS为6.1 .2.0.0015万 版

    有什么想法?

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,

    尝试导航至帮助->安装新软件。 然后 在"使用:"部分输入以下内容:

    代码生成工具更新- http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32

    在填充的列表中,选择“TI编译器更新”上的下拉箭头。  应列出服务器上提供的所有ARM编译器工具版本以供下载。 选择  项目所需的编译器工具版本(或最新版本)并安装它。 希望这能奏效。

    如果没有,我会 安装 CCS 6.2 v.0 ,看看您是否能够以这种方式更新编译器工具。

    此致,

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我放弃了CCS 6.x并安装了7,它(最终)安装正常。 我还下载了C2000Ware,虽然其中似乎没有代码示例。 无论如何,在安装并更新到CCS 7.1 .0.0.0016万 后,我能够从C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f28m35x\V210导入并编译2个示例
    我的安装现在报告了Arm编译器工具16.9 .1。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    很高兴CCS的更新解决了编译器工具问题。 是的,此时f28m35x示例仍驻留在controlSUITE中。 C2000Ware中提供了所有其它设备示例。

    谢谢!
    Ozino