This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSOLARUINVKIT:非易失性内存存储和Java脚本接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582927/ccs-tmdssolaruinvkit-non-volatile-memory-storage-and-java-script-interface

部件号:TMDSOLARUINVKIT
主题中讨论的其他部件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

  TMDSSOLARUINVKIT上是否有可以 加载程序的非易失性内存?  我想将一个程序加载到设备中一次,然后在启动时运行,而不必每次都连接计算机,编译,上载和启动GUI。  

如果无法实现,是否可以同时编译,上载和启动GUI到通过   USB从Code Composer Studio连接到同一台计算机的三个TMDSOLARUINVIT?  

此外,TI是否有一个接口程序,用于在Code Composer Studio之外的操作过程中远程更改GUI中的变量?  我想使用Python的Java,HTML与GUI进行交互,以根据用户输入远程更改值,作为服务器上另一个用户界面的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2000器件具有可用于启动代码的闪存,无需与PC建立任何连接,闪存是非易失性存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish,

    谢谢你。  您能告诉我如何使用闪存中的程序操作转换卡吗?  现在,只要他们断电,重新通电时就不会工作。  是否有我可以更改的配置,以便它们在通电时立即开始工作 ?  

    此外,是否有API或其他脚本(Java?) 是否允许我在脚本运行时远程控制变量?  理想情况下,我想在同时连接到多个主板的服务器上执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉斯,

    您所引用的项目已配置为闪存操作C:\ti\controlSUITE\DEVELOG_KITS\TMDSOLARUINVKIT_V100\MicroINC_F2803x

    通过CCS加载代码后,程序将保存在该存储器中。

    现在,在主板的每次重新启动/电源循环时,MCU都会检查启动选项,

    如果您希望MCU从编程的代码启动,则需要正确设置这些启动模式

    C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\CC2803xISOHWdevPkg

    请参阅上述文档,

    确保TRSTn SW3设置正确,您需要断开JTAG,以便代码可以从闪存直接引导

    SW2是从闪存启动设置的

    有CCS选项可以启用远程控制,但由于我不是这方面的专家,我必须请我的一位同事对此发表意见。

    此致
    Manish Bhardwaj