This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-Kit:DRV8312-C2 Kit

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585143/ccs-drv8312-c2-kit-drv8312-c2-kit

部件号:DRV8312-C2-Kit

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我刚收到DRV8312-C2套件。

评估板通电并使用GUI,它能够运行电机(随套件一起接收)

我的问题是:

1.我尝试使用BLDC无传感器模式。 在GUI中显示的速度与设置速度RPM不完全相同。 转速为+或- 10转/分。

2.然后我也尝试使用BLDC传感器模式。 在这种情况下,RPM变化也是+或- 10 RPM。

请说明此评估板始终具有RPM变化? 或者需要进行任何更改?

此致,

Iyyappan V

iyyappan_krish@yahoo.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    速度变化值取决于负载和目标速度,以及速度PI可调整的速度响应性能。 使用速度变化率更正确。 实际反馈速度始终接近目标速度,但变化幅度较小,不等于。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    我仅测试了600转/分且无负载的情况。

    在这种情况下,速度变化问题仍然存在。

    此致,

    Iyyappan V