This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8377万S:TI RTOS VC FreeRTOS

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579762/rtos-tms320f28377s-ti-rtos-vc-freertos

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我来自一个手臂环境。 我非常习惯STM32设备上的FreeRTOS。 它功能丰富。 我现在正在考虑转换到C2000器件用于电力电子应用。 我想知道,TI RTOS的功能是否与FreeRTOS一样丰富,而且它的工作方式是否真的相同(实际上,并非一般而言)? 它是否在5分钟内准备就绪,或者是否存在任何麻烦的端口和配置? 感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukasz:

    C2.8377万开箱即用支持TI-RTOS内核。 如果您想使用轮胎,我建议您从以下网址下载SYS/BIOS (TI-RTOS的内核部分): software-dl.ti.com/.../index.html。 使用与您的CCS相匹配的最高版本。 您应该能够将其安装到C:\ti中并启动CCS。 CCS将找到它并提示您完成安装(然后重新启动CCS)。 然后,您可以打开资源管理器并导入一个示例,生成并运行它。 注:我们有许多客户在C2000上使用TI-RTOS (以及成千上万的其他TI器件,如MSP43x,CC32xx,CC26xx,CC13xx,C6000, CortexA等)

    FreeRTOS和TI-RTOS都是优先调度程序(因此最高优先级始终运行)。 两者都具有内存管理器,关键区域管理器,同步机制等。TI-RTOS具有集成CCS的一些很好的调试功能(例如 Tools (工具)->RTOS Object Viewer (RTOS对象查看器)。

    我不确定C2.8377万是否有"官方"FreeRTOS端口。 我们可能应该将此线程移至设备论坛以确定。 是否希望我将此线程移至C2000以获取有关FreeRTOS端口的更多信息?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,非常感谢您的解释。 然后,我应该拿一个洗衣房,检查一切。 当然,我们可以移动主题以获取有关FreeRTOS的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukasz:

    我已将您的主题移至C2000论坛。 他们将进一步了解用于C2000的FreeRTOS的状态。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    C28x的OpenRTOS支持WITTENSTEIN,但我不知道可用的FreeRTOS端口。

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此主题标记为已回答。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可用的Unoficial端口位于:

    github.com/.../freertos_c28x