This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-套件:使用Motorware实验3b,电动机未达到铭牌速度

Guru**** 2587305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583997/drv8312-69m-kit-motor-does-not-reach-nameplate-speed-using-motorware-lab-3b

部件号:DRV8312-69M-Kit

您好,我使用汽车器具实验3b旋转DT4260-24-055-04h-PT 电机。

我曾尝试更改转速参考值超过2600 rpm,但机器的转速仅保持在2600 rpm左右。

任何人都能提供一个解决方案,让我获得4000 rpm的铭牌速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.使用lab02b/c确定电机参数,以获得正确的电机值。
    2.确认直流电源电压为24V且输出电流足够。
    2.将user.h中的USER_MOTOR_MAX_CURRENT更改为最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做了1和2。 我已经:
    #define user_motor_MAX_current (3.0)
    这是否适用于给定的电机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 您可以设置此值,如果电机转速再次受到限制,您可以设置更高的数值。 您可以检查电机规格以选择正确的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,给定规格的无负载电流为无负载电流< 0.5。请参阅
    e2e.ti.com/.../49.0559万
    我尝试设置:
    #define user_motor_MAX_current (10.0)
    同样的问题,转速只有2600转/分