This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万M:TMS320F28.0049万M

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583754/ccs-tms320f280049m-tms320f280049m

部件号:TMS320F28.0049万M
线程中讨论的其他部件:TMS320F28.0049万C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想将参考电压3.0V连接到64引脚 TMS320F28.0049万中的VREFHIA,VREFHIB,VREFHIC,但我不知道如何操作。

我指的是"C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28377D\R1_1\F2837x_180controlCARD_R1_1_SCH_05Dec2013.pdf",2.8377万,我2837我不2013.不知道为什么不将REF30AIDBZR连接到 VREFIA的引脚?

我想知道如何在 64 引脚 TMS320F28.0049万中将REF30AIDBZR和VREFHIA,VREFHIB,VREFHIC之间连接3.0V? 是否需要IC_OPA_LMP7709MP? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    I want to know how we can connect the 3.0V between REF3030AIDBZR and VREFHIA,VREFHIB,VREFHIC in 64pin 's TMS320F28.0049万? 是否需要IC_OPA_LMP7709MP? 为什么?[/QUOT]

    此设备的TRM中提供了连接图:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户493.0554万,

    三个注释:

    1) F28.0049万M器件具有使用内部ADC电压基准的选项。  因此,除非电压参考的准确度不能满足您的需求,否则无需提供外部参考。  如果您使用内部ADC电压基准,请确保在引脚上放置2.2uF电容器。  F28.0049万M controlCARD原理图(在C2000Ware中)可作为您的电路板设计的良好参考:
    \C2000Ware_x_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049M\A\</s>28.0049万

    2)您似乎正在将F2.8377万D controlCARD (R 1.1)作为指南来指导如何设计外部ADC电压参考。  请注意,此设计有R R 1.3。  R R 1.3 具有改进的参考电路。

    3)“为什么我们不将REF30AIDBZR连接到 VREFHIA,VREFHIB,VREFHIC Direct的引脚上”-这是因为C2000器件ADC的瞬态负载可能超过了REF芯片的处理能力。  通过在参考芯片和C2000器件之间的电压推杆模式中放置一个运算放大器,ADC将提供更有效的ADC结果。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,

    感谢您的帮助,我们在F2877D controlCAD(RR 1.3)中找到了一个readme.txt文件,该文件告诉我我们需要参考F2.8379万D(RR 1.3 的电路,我们需要一个大于2.2uF的电容器来连接至VREFHIA,VREFHIB,VREFHIC,电容器值为22uF,它的价值太大了。 我想用两个10uF和一个2.2uf替换22uf电容器,即VREFHIA,VREFHIB,VREFHIC引脚附近的2.2uF电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,'0554,

    对于F2.8004万x,ADC仅支持12位模式,因此您只需使用每个引脚2.2uF电容器。  22uF电容器支持16位模式。