This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:系统闪存编程

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585399/tms320f28034-in-system-flash-programming

部件号:TMS320F2.8034万

客户正在尝试对TMS320F2.8034万进行闪存编程。 它们在所有尝试中都是成功的,除非尝试将代码闪存到加载/运行程序的相同扇区。 他们已使用#pragma code_section (func_name,"ramfuncs");编译器指令将所有用户编程的实时函数置入RAM中。 RAM中没有初始化代码或main()。

闪存扇区B的运行正常;SRAM的运行正常。 唯一不起作用的闪存操作是从闪存扇区A启动,将大部分程序复制到RAM,然后尝试在扇区A中对闪存进行编程

有什么想法?  我可以发送链接程序.cmd和相关.map文件(如果这有帮助)。

此致,
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以链接.cmd和.map作为回复?