This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlCARD的设置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585246/setting-for-controlcard

线程中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8335万TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITE

TMDSCNCD2.8335万 R 2.2 controlCARD的正确设置是什么?

在TMDSHVMTRPFCKIT指南中,已对F2.8335万 controlCARD进行了设置,但附带了附加信息“注意以下设置对TMDSCNCD2.8335万PGF R 1.0 控制卡有效”。

 TMDSCNCD2.8335万 R 2.2 controlCARD 和 TMDSCNCD2.8335万PGF R 1.0 控制卡的设置是否相同? 目前,我已将 TMDSCNCD2.8335万 R 2.2 controlCARD设置为TMDSCNCD2.8335万PGF R 1.0 控制卡的建议值。 我不连接controlCARD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Junjie:

    您的帖子正被移至C2000论坛以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通过设置,您是指交换机设置吗?
    您可以在此处参考信息表:C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\CC2833xHWdevPkg

    此致,
    Gautam