This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:接收到字符时未设置RXRDY位。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585401/ccs-tms320f28335-rxrdy-bit-is-not-set-when-received-character

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我从controlSUITE导入了example_2833xSci_echoback项目, 程序工作正常,但我发现当 程序到达要从SCIRXBUF接收到的字符的行时,SCIRXST寄存器中的RXRDY位未在调试寄存器窗口中设置为"1"。 源代码如下所示,我将断点放在第二条语句中。 RXRDY位此时是否应为'1'? 谢谢  

//等待inc字符
while (SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST !=1){}//等待XRDY=1以进入空状态

//获取字符
ReceivedChar = SciaRegs.SCIRXBUF.ALL;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启用FIFO时,不应使用RXRDY位,其行为与未启用FIFO时的行为不同。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。通过删除scia_fifo_init(),TXRDY和RXRDY现在可以正常工作,文档应该对这些位和FIFO之间的关系有更清晰的陈述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将作记录。 请验证我的上述回答以关闭线程。
    SAL