This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:IFB-Sum是如何使用的?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583657/tmdshvmtrinspin-how-is-ifb-sum-used

部件号:TMDSHVMTRINSPIN

您好,

我的团队正在努力提高分流器的现有容量。 我们已经确定了3 (U,V和W)并联增益,但我们一直在思考如何修改IFB-SUM增益。 它使用同相放大器,其中AV = 1 + R_2 / R_1,其中R_2的计算值为2475.69欧姆,R_1的计算值为100欧姆。 我们从放大器获得了25.756 增益,但它被引用为3.0V,使我们的前进电压为0.3V。 如果0.02 欧姆电流并联中的接入点为10安培,则2.0V将乘以巨大的增益,然后将其馈入MC的ADC输入。 我们在这里是否有误解?

在处理15.0A的U,V和W电流分流器上,我们计划将其放大器的增益从8.25 更改为5.526。 我们认为这是正确的。 只是我们不确定IFB-SUM是如何工作的。

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凸块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott,

    MCU不将ISUM用于FOC,它仅用于电源模块和电动机的TZ保护。 您显示的值应该为"正常"。 它确实取决于您的功率级,以及增益放大器的输出在馈入以下比较器(反过来馈入TZ输入)时是否处于正确的水平。

    Sean