This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35x Cortex m3就是一个例子

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584488/f28m35x-cortex-m3-can-example

您好,我正在进行一个CAN通信项目,但我担心会发生这种情况,因此我搜索了一个示例,我只找到了CAN环回,是否可以有完整的CAN通信示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    X Y44 说:
    您好,我正在执行一个项目来进行CAN通信,但我感到紧张,因此我搜索了一个示例,我只找到了CAN回送[/QUOT]

    这似乎是CAN通信的唯一可用示例。

    X Y44 说:
    是否可以提供完整的CAN通信示例?[/QUOT]

    完整示例是什么意思? 您要寻找什么?

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说,一个完整的例子是一个整个项目,它使用了我们可能需要的所有功能来通信M3和一个随机设备

    这样我就可以修改这个例子,使它适合我的项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常倾向于基于回放的COM外设示例,因为我们没有任何可连接到COM的主机系统的控制或信息。 客户收回环路并根据最终需求进行修改。

    在示例中,mware drivelib的CAN功能和设备TRM之间,您有足够的信息来放置CAN应用程序。

    希望这有所帮助。

    此致

    Santosh Athuru