This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:未使用的ADCIN

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585289/tms320f28062-unused-adcin

部件号:TMS320F2.8062万

您好,C2000团队,

在F2.8062万的DS中,建议使用以下方法(第85页):

'未使用的ADCIN引脚与AIO功能多路复用,不应直接连接到模拟接地。 它们应通过1 kΩ 电阻器接地。 这是为了防止错误代码将这些引脚配置为AIO输出并将接地引脚驱动为逻辑高状态。"

 

此行为的根本原因是什么? 详细问题是什么(电流更高,软件停止…)? 如果我们不遵循这些建议,会发生什么情况? 是否进行了任何风险分析? 背景是1kOhm电阻器在PCB上需要一些空间,并且还需要更昂贵的路由。 如果放弃这项权利是不可能的?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens,您好!

    这方面的措辞有点强,但我们基本上只是推荐电阻器,以便将输出电流限制在IO限制以下。  对于所有AIO,这是+/-4mA (请参阅数据表中的5.4 "推荐的工作条件"部分)。  如果AIO被错误地启用为输出,1K电阻器会将电流限制为约3.3mA。  如果长时间超过输出电流,设备可能会永久损坏。  

    启用AIO并设置方向的寄存器受EALLOW保护,但似乎没有锁定位。  客户必须确定这是否是可接受的风险。