This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:PM电机驱动器

Guru**** 2776665 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585044/tms320f28035-pm-motor-driver

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEMOTORWARE

我正在尝试为电动汽车和空气压缩机应用开发20-100kW范围的PM驱动器。  我的路线图就是要使用的  

DRV8302-HC-C2-Kit 首先了解如何配置软件,然后设计适合我的应用的电源硬件。  我只是想知道现有的设计是什么

可以用来加快我的设计工作。  配置软件附带CD,但我没有驱动程序。  是否有地方可以下载配置软件?

谢谢!

Charlie fengxg@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过以下链接下载适用于TI网站的C2000 controlSUITE和motorWare软件,然后您可以在这两个软件包中找到电机驱动器的示例项目及其用户指南。

    www.ti.com/.../tools-software.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我浏览了TI针对电机驱动器的解决方案。 我能找到的全部都是针对小型电源应用的。 我正在寻找能够处理120V和500A峰值电流的驱动器。 我的申请适用于电动汽车马达。 TI是否有适用于这些应用的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我的最终目标是为电动汽车发动机设计PM电动机驱动器。 功率范围为20-60kW。 我仔细研究了一下,找不到解决方案。 TI是否具有用于此功率范围的驱动器IC?