This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:M3 EPI外设

Guru**** 2958470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584986/f28m36p63c2-m3-epi-peripheral

部件号:F28M36P63C2

大家好,

可以使用m3 EPI外设代替EMIF Delfino (如http://www.ti.com/tool/TIDM-DELFINO-ETHERCAT中所述 )连接ET1100与cconcto MCU吗?

TIA

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alessio,

    ET1100接口是异步存储器。 EPI支持异步存储器,因此在信号方面,它应该可以与ET1100配合使用。

    免责声明:没有人在实验室中确认过这一点,需要移植支持软件。

    汤米