This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:是否可以对特定闪存部分的算法进行编程?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584747/ccs-tms320f28069-can-program-algorithm-to-specific-flash-section

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

    我想先将算法加载到特定的闪存部分,然后用 主功能对设备进行编程(如installspin设备)。 那么,您能给我一个例子 ,让我 创建一个只包含算法函数的项目并将其加载到特定的闪存部分吗?

我期待您尽快回复。

此致,

钱苗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们在controlSUITE和C2000Ware中有闪存编程示例。 请检查这些信息并将其用作参考。 它们将为您指明正确的方向,并提供您所需的大多数代码。

    谢谢!
    SAL