This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:IPFC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584558/ccs-tms320f28027f-ipfc

部件号:TMS320F2.8027万F
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在制作具有二极管桥的交错PFC。我正在使用2.8027万f。我安装了controlSUITE,发现其中一些汇编语言的文件对我的应用很有用。

链接为C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power \F2802x_v.3.5 x_macros.  

我正在运行闭环操作。请告诉我

1.所有要附加的文件都是什么? 在哪里可以修改我的应用程序?

2.我是否需要修改这些汇编语言文件。如果是,如何修改?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.1.我 的应用程序需要附加哪些文件以及在何处修改?[/QUOT]

    您只需将ASM文件直接附加到项目。 请参阅以下文档:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power \F2802x_v 3.5 \Doc

    2.do I need to modify these assembly language files.If yes,how?[/QUOT](如果是,如何修改?)

    这些ASM文件是现成的库,无需任何修改即可直接集成到项目中。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。