This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:发布版本中的ESTOP0

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584858/tms320f28027-estop0-in-release-build

部件号:TMS320F2.8027万

您好!

我的固件运行稳定。 唯一的问题是,如果MCU处于跛形模式,我在initPll()中还有ESTOP0。 我从未使用过这种模式,我相信它甚至不可能,因为我只使用内部振荡器1。
在示例代码中,我找到了“用对相应SystemShutdown();函数的调用替换此行”。

SystemShutdown()函数应该做什么? 重置?

-Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    如果PLL处于跛行模式,则计时出现问题,用户需要对此错误采取纠正措施,具体取决于应用程序/使用情况。  如果这不适用于您的用例,则您可以离开ESTOP0,因为此指令仅在连接调试器时停止CPU。 在独立模式下(未连接调试器),它的作用类似于NOP。 您也可以调用例行程序,通过WD重置设备。

    此致,

    Vivek Singh